This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:过压保护

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, LMZ31506, LMZ31710, TPS51200, TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970748/tps82130-overvoltage-protection

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: LMZ31506LMZ31710TPS51200TPS54020

请告诉我没有输出过压保护电路的原因。
这是因为 TPS82130的输出电压由外部电阻器的值保证吗?

对于以下器件、会询问相同的问题。

LMZ31506

LMZ31710

TPS51200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    LMZ31506和 LMZ31710实际上具有 OVP。 该阈值与 PWRGD 故障阈值分别为109%和108%。 OVP 感测在这些模块内使用的降压稳压器的 VSENSE 引脚或模块的 VADJ 引脚上完成。 当稳压器感测到 OVP 时、HS FET 会关闭并保持关闭、直到 OVP 条件消失。

    如果您对这两款器件还有任何疑问、请告诉我。 其他人必须对其他两个设备进行评论。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我已了解有关 LMZ31506和 LMZ31710的内容。

    我等待其他两个器件上的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    关于 TPS82130、没有 OVP 关断、但如果 FB 输入断开、输出将钳位到大约7V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    上述内容在数据表中的哪个位置?

    请告诉我是否有上述内容的数据表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    遗憾的是、这些模块的数据表中未提及这一点。 有关此功能的更多详细信息、请参阅模块中使用的降压转换器的数据表。

    LMZ31710 -> https://www.ti.com/lit/gpn/TPS54020

    LMZ31506 -> https://www.ti.com/lit/gpn/TPS54622

    下面是 TPS54020数据表中相关部分的快照。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Anthony