This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971207/bq78350-r1-bq78350-r1
您好!
在添加一个单元格时、您是否更新了数据存储器中的 AFE 单元格映射寄存器? 您是否遵循了 EVM 用户指南"电量监测计快速入门"部分中的步骤? AFE 电池映射是这些步骤之一。
我认为首先解决这个问题很重要、因为其他错误可能与此相关。
此致、
Matt
我更新了单元格上的数据、但它们不会存储在存储器中。 在寄存器模式下、不显示电池上的电压。 化学成分和其他设置也不会记录在寄存器中。 我计算出校准、它工作正常。 在程序中、进行 bq769X0评估软件测量、并运行 bq920。 我无法理解为什么不显示电池上的电压。
检查 REGOUT 引脚上的电压。 应为2.5V。 如果为0V、则 BQ78350未由 BQ76920供电(处于关断模式)-您需要通过按下 EVM 上的 Boot 按钮来唤醒器件。
此端子的电压为2.5V。在放电和充电时测量电流。 电池上没有电压测量。 我更新了单元格数据、但它未存储在存储器中。 当重新读取时、值为000、而不是013。 也不可能在保护寄存器中记录化学和数据的变化。 我怀疑这是 bq78350故障。
如果您无法成功写入或读取数据闪存、BQ78350器件似乎肯定有问题。 我建议更换 EVM 上的器件。
你(们)好 将 BQ350-R1刷写到版本-R2即可解决此问题。 之后、一切都正常。