This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971207/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350
你好。 我使用 bq76920评估模块。 它通常可与3节电池配合使用、但在转换至4节电池并在 LiFePO4上改变化学成分后、不会显示电池的张力、无法在之前的中改变化学成分、数据不会记录在寄存器中、电压未校准。 同时、校准并显示温度。 尝试校准电压时、输入的电芯0电压无效、加载化学成分时、也会出现错误化学成分编程失败错误= 1470
VOLUME_UP
内容_复制
共享

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在添加一个单元格时、您是否更新了数据存储器中的 AFE 单元格映射寄存器? 您是否遵循了 EVM 用户指南"电量监测计快速入门"部分中的步骤? AFE 电池映射是这些步骤之一。

    我认为首先解决这个问题很重要、因为其他错误可能与此相关。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了单元格上的数据、但它们不会存储在存储器中。 在寄存器模式下、不显示电池上的电压。 化学成分和其他设置也不会记录在寄存器中。 我计算出校准、它工作正常。 在程序中、进行 bq769X0评估软件测量、并运行 bq920。 我无法理解为什么不显示电池上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 REGOUT 引脚上的电压。 应为2.5V。 如果为0V、则 BQ78350未由 BQ76920供电(处于关断模式)-您需要通过按下 EVM 上的 Boot 按钮来唤醒器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此端子的电压为2.5V。在放电和充电时测量电流。 电池上没有电压测量。 我更新了单元格数据、但它未存储在存储器中。 当重新读取时、值为000、而不是013。 也不可能在保护寄存器中记录化学和数据的变化。 我怀疑这是 bq78350故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法成功写入或读取数据闪存、BQ78350器件似乎肯定有问题。 我建议更换 EVM 上的器件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我正在等待新芯片的交付。 对软件的描述不够、我不得不花很多时间研究很多设置、有时很难理解单个寄存器和设置的用途、也不了解技术英语。 英文版本中的一些标准术语在翻译时通常会失去其原始含义、因此我们很难理解、但我们始终如一。 谢谢。
    VOLUME_UP
    内容_复制
    共享

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 将 BQ350-R1刷写到版本-R2即可解决此问题。 之后、一切都正常。