This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:TPS568215 BOOT 引脚电阻器选件

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971919/tps568215-tps568215-boot-pin-resistor-option

器件型号:TPS568215

你(们)好  

我在数据表中看不到 BOOT 引脚充电凸点电流和电压。

现在、我们要将 RC 放置在引导引脚中。

我们无法确认电阻器大小是否足够。

谢谢。

Vivian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    通常、我们可以将 Rboot 设置为0欧姆、Cboot=0.1uF。

    为什么要添加 Rboot? 还有其他考虑吗?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    我们考虑 Rboot 大小。

    我们需要检查可承受的电阻器瓦特。

    电阻器会燃烧。

    您有引导 RC 的公式吗?

    谢谢。

    Vivian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    通常、0603封装尺寸正常。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lishuang,

    如何验证0603的大小是否足够?

    谢谢、

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    为了进行准确验证、建议使用我们的 PSpice 模型。 PSpice for TI 软件可从 TI.com 免费获取。

    关于仿真过程:首先、根据您的需求更改 BOM。 其次、添加一个与 Cboot 串联的电阻器 Rboot。 第三,运行 PSpice 模型并选择显示 Avg (I_Rboot*I_Rboot*Rboot)。 然后、您可以通过仿真获得功率损耗。

    关于功率损耗的估算:

    我们对一揽子方案的建议基于经验和估计。 对于串联 Rboot 和 Cboot、Cboot 的充电过程是 R-C 充电过程。 当 R-C 充电的电压源是理想的阶跃电压源时、Rboot 上的功率耗散将最高。 在这种情况下,电阻器上的功率损耗等于0.5* Cboot*(Uboot (最高)^2-Uboot (最低)^2)*fsw。 当使用理想的阶跃电压源为 Cboot 充电时、Rboot 上的能量损耗等于对 Cboot 进行能量充电。  

    但这仅适用于理想情况。 在实际情况下、Cboot 充电电压不是理想的步进电压源。 它具有斜率、这将降低 Rboot 上的功率损耗。 但是、很难计算实际 RC 充电情况和理想 RC 充电情况功率损耗之间的差异、因此我们建议使用 PSpice 仿真进行验证。

    我认为0603封装具有很大的裕度。 您可以根据 BOM 的仿真结果选择更小的封装。

    此致、

    Andrew