This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:如何设计具有28070的直流/直流升压转换器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971559/ucc28070-q1-how-to-design-dcdc-boost-converter-with-28070

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28180UCD3138

尊敬的团队:

我的客户希望使用我们的28070作为升压转换器。 输入为200V、输出为800V、输出功率为35kW-50kW。 请告诉我、如何设计我们的器件以满足客户的要求?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry

    UCC28070无法支持直流输入电压、它仅适用于交流输入电压。  

    我建议使用 UCC28180来支持您的请求。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunfeng、

    此器件不是 Q1器件。 我们是否有用于此类应用的 Q1器件?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利

    只有 UCC28180可以支持直流输入、但它是非 Q1器件。 因此没有适合您的应用的模拟解决方案。  

    您可能需要考虑数字解决方案。  

    如果您对数字解决方案感兴趣、可能需要重新发布到 UCD3138。

    云生