This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:与 GPC 工具的化学 ID 规格不匹配

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971143/bq28z610-r1-unmatch-chem-id-spec-for-gpc-tool

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

尊敬的先生:

我使用 GPC 工具获得了新的 Chem ID、并随附了 Chem ID 指南。

但建议的化学 ID (3518)和实际的电池容量不同。

如何修复电池容量。 还是没问题?

请告诉我任何建议。

e2e.ti.com/.../Simple-Guide-to-Chemical-ID-Selection-Tool-_2800_GPC_2900_.pdf

推荐的化学 ID : 3518

1050mAh / 4.4V / Panasonic

 

实际电池规格

  • 电池组结构 : 2S-1P
  • 手机制造商 : LISHEN
  • 电池型号:  SP454292SF/2990   mAh
  • 电池说明 : 可充电锂离子聚合物电池
  • 电池最小容量 : 2910 mAh
  • 电池充电电压 : 4.4V
  • 电池标称电压 : 3.85V (0.2C 放电)
  • 电池标准放电电流 : 0.2 C  (582 mA)
  • 电芯标准放电端电压 : 3.0V
  • 电池最大充电电流 : 1C (2910mA)
  • 电池最大放电电流 : 1C (2910mA)