请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
尊敬的先生:
我使用 GPC 工具获得了新的 Chem ID、并随附了 Chem ID 指南。
但建议的化学 ID (3518)和实际的电池容量不同。
如何修复电池容量。 还是没问题?
请告诉我任何建议。
e2e.ti.com/.../Simple-Guide-to-Chemical-ID-Selection-Tool-_2800_GPC_2900_.pdf
推荐的化学 ID : 3518
1050mAh / 4.4V / Panasonic
实际电池规格
- 电池组结构 : 2S-1P
- 手机制造商 : LISHEN
- 电池型号: SP454292SF/2990 mAh
- 电池说明 : 可充电锂离子聚合物电池
- 电池最小容量 : 2910 mAh
- 电池充电电压 : 4.4V
- 电池标称电压 : 3.85V (0.2C 放电)
- 电池标准放电电流 : 0.2 C (582 mA)
- 电芯标准放电端电压 : 3.0V
- 电池最大充电电流 : 1C (2910mA)
- 电池最大放电电流 : 1C (2910mA)