请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 大家好、
此查询与下面的另一个主题有关。
根据我们的客户、
如果我想通过 USB 连接来"控制"电池充电(IC BQ25887)-只使用 USB 电源与 USB 数据/电源选项、应该将哪些引脚配置为连接到 USB 2.0 D+/D-信号? 如果有其他引脚配置(BQ25887的)更改、请将其列出。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.