This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:控制充电

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160237/bq25887-control-the-charging

器件型号:BQ25887

大家好、

此查询与下面的另一个主题有关。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160089/bq25887-schematic-design-review

根据我们的客户、

如果我想通过 USB 连接来"控制"电池充电(IC BQ25887)-只使用 USB 电源与 USB 数据/电源选项、应该将哪些引脚配置为连接到 USB 2.0 D+/D-信号? 如果有其他引脚配置(BQ25887的)更改、请将其列出。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    BQ25887上没有 D+/D-功能、您需要使用883或886。 887使用 PSEL 引脚设置输入电流限制。

    此致、

    林红  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用连接到 PSEL 的 USB 的 D+信号来控制输入电流限制?  当 USB 电源专用电缆(选项)被连接时=> PSEL 将为低电平并且当 USB 数据/电源电缆被连接时=> PSEL 将为高电平。  这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为什么此评估板显示可能与 PSEL 和 PG 引脚的 D+/D-连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    不、您不应该这样做。 这两种协议完全不同。 所示的原理图涵盖了 BQ2588x 系列的多个引脚。 同一引脚在不同的产品引脚中可能具有不同的定义、这就是原理图要指示的内容。 这并不意味着您可以交换这些引脚/功能。

    此致、

    林红