请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650861 我遇到 了 TPS650861问题、它在紧急关断过程中的位置
我认为我们已经能够确定 PMIC 发生紧急关断的根本原因。
遗憾的是、由于我们没有将 VTT LDO 的引脚 VTT (引脚46)连接到降压6、因此该设计出错。
BUCK 6设定值为3.3V、引脚 VTT 连接到 BUCK5输出、该输出设置为1.2V。 采用此配置时、预期输出为 Buck6/2 = 1.65V、因此它永远不会进入预期的调节范围、并在启用后关闭10ms。
我认为、此时我唯一的选择是重新旋转电路板或在外部 LDO 中进行线缆连接。 您能否确认我无法通过 I2C 接口执行任何其他操作? 不幸的是,我还没有正确的适配器,但它将在今天的某个时候出现。