This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:紧急关断

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971751/tps650861-emergency-shutdown

器件型号:TPS650861

我遇到 了 TPS650861问题、它在紧急关断过程中的位置

我认为我们已经能够确定 PMIC 发生紧急关断的根本原因。

遗憾的是、由于我们没有将 VTT LDO 的引脚 VTT (引脚46)连接到降压6、因此该设计出错。

BUCK 6设定值为3.3V、引脚 VTT 连接到 BUCK5输出、该输出设置为1.2V。 采用此配置时、预期输出为 Buck6/2 = 1.65V、因此它永远不会进入预期的调节范围、并在启用后关闭10ms。

我认为、此时我唯一的选择是重新旋转电路板或在外部 LDO 中进行线缆连接。 您能否确认我无法通过 I2C 接口执行任何其他操作? 不幸的是,我 还没有正确的适配器,但它将在今天的某个时候出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否计划更改降压6或 VTT 的输出设定点? 此处的问题是 VTT 必须是 Buck6输出的1/2、因为正则在内部以 Buck6的反馈为基准。 可以通过一些方法修改 VTT LDO 的反馈、以使输出与原始设置相匹配、但这些方法将超出器件的正常运行范围、并可能导致数据表中未指定的行为。

    此致、

    Layne J