This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12010:从串联齐纳二极管导出 Vboost 时失去功率调节

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159664/lmr12010-losing-power-regulation-when-vboost-derived-from-series-zener-diode

器件型号:LMR12010

我在电路板上安装了 LMR12010、以便在8.5V 至16V 输入下提供6.5V 输出。

 

我在调节我所使用的电路时遇到问题。 我最初将电路配置为默认的典型应用。

然而,这对我来说是不可行的,我摧毁了几个单位。 我目前已将其配置为如下所示:

 

 我认为这应该是可以的、因为该单元应该调节一个恒定的6.5V 输出。 且处于该参数范围内:"5.5V > VBOOST-VSW > 2.5V 、D3为2.4V…Ω 6.5V 输出–2.4V 齐纳= 4.1V

 

在8.5V 和16V 之间更改输入电压会导致输出电压发生变化、这意味着电路未进行调节。

 

我可以根据需要提供组件值。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否测试了采用图19配置的全新电路板?  只需怀疑之前的6.5V 至 Vboot 损坏 IC。 请将包含元件值和 PCB 布局的原理图发送给我。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是否有针对您的问题的更新?

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    IC 很可能不会损坏、因为我仍然能够调节至6.5V。 当我降低输入电压时、它会失去调节能力。 使用的组件包括:  

    R1 = 71.5k

    R2 = 10k

    R3 = 100k

    C1 = 10uF

    C2 = 10uF

    C3 = 10nF

    L1 = 6.8uH

    D1 = MMBD701

    D2 = RS1GFA

    D3 = MMSZ2V4T1G

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请更改新 IC 以再次进行测试、因为 IC 可能会损坏、即使具有输出也无法调节。

    2.您的输出电流是多少? 对于 D1、MMBD701是具有极小电流处理能力的小信号二极管、如下所示。 请仔细检查它是否可用作功率续流二极管。

    请参阅 Webench 和数据表第16页的电感器选择、您可能需要增加电感器值。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用更合适的二极管替换二极管解决了这里的问题。 谢谢!