This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:校准宽温度范围电池

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971486/bq27510-g3-calibrating-wide-temperature-range-batteries

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:GPCRB

你(们)好 我想让监测计从一些宽温度范围电池中学习、它们能够在-10°C~80°C 的温度范围内充电/放电。 我希望在70C 和0C 下运行学习周期、以查看这些电池在极端条件下的性能。 如果我在正常温度条件下运行学习周期、 如果电池在极端 温度条件下使用、可能会产生不正确的结果。

监测计本身在-40C~85C 的温度范围内工作、这不应该成为问题。 但学习周期具有温度要求、即10°C~40°C、IIRC。

那么、问题是:是否有任何方法可以提升学习周期的温度要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    您不应在10-40摄氏度温度范围之外执行学习周期。 如果需要、应使用 GPCRB 工具进行温度校正。 我建议首先在学习周期完成后进行测试、如果有任何问题、我们可以对其进行检查。

    此致、

    Wyatt Keller