请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 主题中讨论的其他器件:GPCRB
你(们)好 我想让监测计从一些宽温度范围电池中学习、它们能够在-10°C~80°C 的温度范围内充电/放电。 我希望在70C 和0C 下运行学习周期、以查看这些电池在极端条件下的性能。 如果我在正常温度条件下运行学习周期、 如果电池在极端 温度条件下使用、可能会产生不正确的结果。
监测计本身在-40C~85C 的温度范围内工作、这不应该成为问题。 但学习周期具有温度要求、即10°C~40°C、IIRC。
那么、问题是:是否有任何方法可以提升学习周期的温度要求?