This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080A:TSP62080A 输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971660/tps62080a-tsp62080a-output-voltage

器件型号:TPS62080A
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

你好。 我们的客户从  LAUNCHXL-F28379D 原理图中复制了 TPS62080ADSGT 电路。 测量输出电压时、电压为2.16V、而不是1.2V。 哪些因素会影响输出电压? 您是否有任何关于获得精确1.2V 电压的建议? 下面是输出信号。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您的提问。

    我建议您尝试以下步骤:

    1. 检查器件封装标记、因为器件可提供不同的输出电压(SBN)值。
    2. 检查 FB (大约0.45V)引脚上的电压以及电阻器 R1和 R2的值是否与数据表规格兼容。
    3. 请将原理图和布局发送给我以获取进一步支持
    4. 向我发送轻负载和重负载时 SW、FB 和 VOUT 的波形(约为最大输出电流的50%)

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。