This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:如何使用 TINA 来仿真 LDO 的环路

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159891/tps74701-how-to-use-tina-to-simulate-the-loop-of-ldo

器件型号:TPS74701

大家好、

我们将 TINA 用于 LDO 仿真。

但我们使用交流分析、无法获得正确的波特图。

我们希望通过这个来模拟 LDO 的环路。

e2e.ti.com/.../slim253.tsc

我是否需要修改默认用例? 仍然需要进行相应的设置?

谢谢、

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、图片错误、这是图片。 看起来不像环路波特图。

    谢谢、

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoxiang、  

    您是否尝试仿真开环增益? 以获得相位和增益裕度? 还是 PSRR 图解了目标?

    恐怕我们的 TINA 模型没有非常精确的 LDO 实际内部模型。  

    我鼓励尝试使用一些参数、因为我注意到一些参数与 DS 上看到的参数不匹配、例如 Vin、CSS、还有一些参数

    请注意、我将电流更改为500mA、将输入电压更改为 Vin=1.8V、并将 Css 更改为1nF、波特图响应现在是不同的。  

    最棒的  

    Edgar Acosta