This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:开关频率

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971231/ucc28180-switching-frequency

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28070A

是否可以使用 UCC28180开关10kHz?  我在最小值为18kHz 时才看到数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子正在分析中、请尽快回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    TI 建议在18kHz-250kHz 频率下使用 UCC28180控制器、在该频率范围内、频率的精确度受控不足、可以遵循数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐 PFC 控制器与 UCC28180类似,但可以在10kHz 频率下运行? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28070A 可以支持10kHz、但是两相交错控制器。