请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 主题中讨论的其他器件: UCC28070A
是否可以使用 UCC28180开关10kHz? 我在最小值为18kHz 时才看到数据表
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Suriya Sratt
TI 建议在18kHz-250kHz 频率下使用 UCC28180控制器、在该频率范围内、频率的精确度受控不足、可以遵循数据表。