Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ76920, BQ76930, BQ76940, BQSTUDIO, BQ78350, BQ79616
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ78350、BQ79616-Q1
您好、支持团队、
我们已缩小了用于7S8P 系列 BMS 24V、100A 设计的 BQ7693003DBT 范围。您能否提供指导条件、它是否适合这一要求? 此外、您能否指导您了解需要注意的主要事项。
实际上、我们的主要要求是制造一个包含6个 BMS 的级联链。 因此、请建议它适用于此类应用。
另一个问题是,如果我们要在定制设计中使用相同的 GUI (评估板的 GUI),请建议使用这些指南。
正在等待您的回复。