This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ7693003DBT 适用于7S 系列 BMS

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ76920, BQ76930, BQ76940, BQSTUDIO, BQ78350, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159583/bq76930-bq7693003dbt-suitability-for-7s-series-bms

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350、BQ79616-Q1

您好、支持团队、

我们已缩小了用于7S8P 系列 BMS 24V、100A 设计的 BQ7693003DBT 范围。您能否提供指导条件、它是否适合这一要求? 此外、您能否指导您了解需要注意的主要事项。

实际上、我们的主要要求是制造一个包含6个 BMS 的级联链。 因此、请建议它适用于此类应用。  

另一个问题是,如果我们要在定制设计中使用相同的 GUI (评估板的 GUI),请建议使用这些指南。

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    适用于6-10节串联电池的 BQ7693003DBT 应该是电池节数的理想选择。  出于主要考虑、我将附上一段视频、其中讨论如何为 BQ769x0系列器件创建原理图(如何为 BQ76920、BQ76930和 BQ76940创建原理图- YouTube)。  此外、此处提供了一个文档链接 、其中讨论了主要设计注意事项:bq769x0系列10大设计注意事项(修订版 A)。

    您关于创建6 BMS 级联链的说法让我有点困惑。  这是否意味着您要堆叠器件?  如果是这样、将6节24V 电池堆叠在一起会产生非常高的电压、我建议改用 BQ76916Q1汽车监控器。  您的应用是什么?

    至于 GUI、我假设您在询问是否可以将 BQStudio 与器件一起使用、即使您不使用 EVM。  是的、您可以将 BQStudio 用于 BQ76930、但您必须将 BQ78350监测计与监护仪配合使用才能使其正常工作。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速响应。  

    是的,以下是我们的应用,要求堆叠6节24伏电池,这将导致24*6=144伏的高电压  

    充电电流:30A,放电电流:100A  

    根据上述要求,请建议一个合适的现货选项。 实际上、建议的器件 BQ79616-Q1没有库存。  

    此外、对于100A 放电电流、电路中需要进行哪些修改以及需要注意哪些事项。

    请您提出同样的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    电流不应成为问题、但我建议不要将 BQ76930用于您的应用、因为您的系统将具有高电压。  

    最适合您系统的显示器很可能是汽车级电池监测器、而不是工业级电池监测器。  遗憾的是、我并不专门从事这些监视器、但我将为您提供指向 TI 工具的链接、该工具应能够帮助您根据您的系统需求选择合适的器件。  以下链接: 电池监测器和平衡器产品选择|德州仪器 TI.com。   尽管 BQ79616 Q1缺货、但您可能会发现另一个器件有库存、并可使用此工具满足您的系统需求。

    最棒的

    Andria