This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:稳定性分析

Guru**** 2596925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969909/lmr50410-stability-analysis

器件型号:LMR50410

大家好、

我正在设计具有以下规格的直流/直流转换器:

  • VIN = 24V  
  • Vout = 5V
  • Iout = 0.5A

我想 µH µH 电感器(而不是建议的15 μ H)、因为购买/成本原因(同一电路板上的许多位置将使用相同的组件);Cout 将与2 * 22µF X7R 电容器并联。

在这些值下、纹波电压非常好、但我想知道一些有关转换器稳定性的信息。

我阅读了以下文档:

如何对此组件执行稳定性分析? 文档 SNVA793所指的控制结构似乎与 LMR50410 (具有补偿电阻器和电容器的 PCM 控制)中使用的控制结构非常相似、但在 LMR50140数据表中未提及 RC 和 CC 的值、因此我无法计算补偿器传递函数。 我可以从何处获取 RC 和 CC 值?

非常感谢、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    感谢您提出的详细问题、这有助于我们的最终目标
    我不确定我们是否能够共享请求的信息、因为它在器件内部。 我将与团队联系、并尽快与您联系。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessio、

    遗憾的是、我们无法共享您请求的信息。 我建议您使用我们的 WEBENCH 工具运行仿真。 WEBENCH 将使用更新的电感器值提供器件的频率响应。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我们随时为您提供帮助。

    此致、
    Alejandro