大家好、
我正在设计具有以下规格的直流/直流转换器:
- VIN = 24V
- Vout = 5V
- Iout = 0.5A
我想 µH µH 电感器(而不是建议的15 μ H)、因为购买/成本原因(同一电路板上的许多位置将使用相同的组件);Cout 将与2 * 22µF X7R 电容器并联。
在这些值下、纹波电压非常好、但我想知道一些有关转换器稳定性的信息。
我阅读了以下文档:
- 应用 报告 SNVA793 (如何评估内部补偿 PCM 降压转换器中的最大电感器- https://www.ti.com/lit/an/snva793/snva793.pdf)
- 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr50410.pdf
如何对此组件执行稳定性分析? 文档 SNVA793所指的控制结构似乎与 LMR50410 (具有补偿电阻器和电容器的 PCM 控制)中使用的控制结构非常相似、但在 LMR50140数据表中未提及 RC 和 CC 的值、因此我无法计算补偿器传递函数。 我可以从何处获取 RC 和 CC 值?
非常感谢、
Alessio