This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电电流随着 Vin 的变化而下降

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969563/bq21040-charge-current-dropping-as-vin-changes

器件型号:BQ21040

您好!

我的客户似乎遇到了与此类似的问题、但看起来他们停止响应、因此没有解决方案。

客户咨询-

请按如下方式查找我们的充电电路。 根据我们的设计、ISET 设置为~415mA。

如果 Vin 为5V 或低于5V、当充电电流降至50mA 左右(ISET 的~10%)时、CHG 端子将变为高电平、充电电流将降至10mA 以下。

但是、我发现如果 Vin 高于5V、终止电流将高于 ISET 的10%。 而且、充电电流不会停止并继续为电池充电、直到电池进入过充电保护(4.25V)。 请在下表中查找我的调查结果。

 

输入电压

终止电流

CHG 端子变为高电平后的充电电流

5.0V

~50mA

<10mA

5.1V

~60mA

从~40mA 到~20mA

5.3V

~240mA

从~220mA 更改为~150mA

 

  1. 这是预期结果吗? 最大输入电压应为6.5V。 我不知道为什么终止电流会被 Vin 更改,充电电流不能终止。
  2. 在 CHG 端子变为高电平后、我可以停止充电电流还是仅将充电电流保持在10mA 以下(条件:任何输入电压都低于最大输入电压)?
  3. 我能否将终止电流保持在接近 ISET 10%的水平(条件:任一输入电压均低于最大输入电压)?

 

我们的充电电路:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您是否测量 VCHRG 的电压? 获取这些数据点时、电池电压是多少? 是否可以查看以下电压波形:

    • TS 电压
    • 电池电压
    • 输入电压

    查看原理图、我们确实希望在电池引脚上也有一个电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    客户提供-

    在之前的电子邮件中测得的电压为原理图中的 VCHRG (充电 IC 的引脚6 Vin)。 当我获取数据时、电池电压大约为4.2V。 此外、有两个与电池并联的电容器(10uF)、但它们未显示在充电电路中。

    今天、我通过 CRO 再次获取数据。 请查找以下数据供您参考。

    (请参阅 TEK00002和 TEK00003)

    充电前的电池电压(PIN2)(CH1)

    电池电压

    (PIN2)(CH1)

    输入电压

    (PIN6)(CH2)

    VCHRG 的电压

    (引脚3)(CH3)

    TS 的电压

    (引脚1)(通道4)

    CHG 端子变为高电平后的充电电流

    4.220V

    4.268V

    5.357V

    3.364V

    4.989V

    ~185mA

     

    (请参阅 TEK00004和 TEK00005)

    充电前的电池电压(PIN2)(CH1)

    电池电压

    (PIN2)(CH1)

    输入电压

    (PIN6)(CH2)

    VCHRG 的电压

    (引脚3)(CH3)

    TS 的电压

    (引脚1)(通道4)

    CHG 端子变为高电平后的充电电流

    4.247V

    4.252V

    5.234V

    3.363V

    4.933V

    34mA

     

    (请参阅 TEK00007和 TEK00008)

    充电前的电池电压(PIN2)(CH1)

    电池电压

    (PIN2)(CH1)

    输入电压

    (PIN6)(CH2)

    VCHRG 的电压

    (引脚3)(CH3)

    TS 的电压

    (引脚1)(通道4)

    CHG 端子变为高电平后的充电电流

    4.236V

    4.245V

    4.831V

    3.364V

    4.588V

    5mA

     

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    如果电池电压接近4.2V、则充电电流将开始逐渐减少至终止电流、在5V 时为10%、这是预期的行为。 我不希望终止电流随 VIN 变化、而随着 VIN 的增加、这是一个问题。

    我还注意到、尽管使用10k 电阻器、TS 电压仍然很高。 这可能会将其置于 TTDM 模式并禁用终端、但不会解释电流随 VIN 的变化而变化的原因。 使用10k 电阻器时、该电压应约为0.5V。 我们能否检查 IC 是否正确焊接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    他们的评论-

    抱歉! 之前测量的 TS 电压错误、因为我在错误的位置监控它。 TS 的电压应约为0.5V。 请查找随附的波前供您参考。

    除了终止电流之外、最大充电电流也会随充电 IC 的 Vin 与电池电压之间的电压差而变化。 请查找以下数据以供参考。

     

    1. 这是预期结果吗? 根据规格、最大输入电压应为6.5V。 为什么要根据充电 IC 的 Vin 和电池电压之间的电压差来更改终止电流和最大充电电流?
    2. 在 CHG 端子变为高电平后、我可以停止充电电流还是仅将充电电流保持在10mA 以下(条件:任何输入电压都低于最大输入电压)?
    3. 我能否将终止电流保持在接近 ISET 10%的水平(条件:任一输入电压均低于最大输入电压)?
    4. 我能否将最大充电电流保持 在接近 ISET 的位置(条件:任何 Vin 低于最大 Vin)?

     

     

    根据我们的电路设计、ISET 设置为~415mA。

    电池电压

    输入电压

    电压差

    充电电流

    ~4V

    5.15伏

    1.15V

    ~465mA

    ~4V

    4.86伏

    0.86V

    ~430mA

    ~4V

    4.41伏

    0.41V

    ~366mA

    ~4V

    4.40伏

    0.40V

    ~341mA

     

     

     

     

    ~3.8V

    5.06伏

    1.26V

    ~580mA

    ~3.8V

    4.84伏

    1.04伏

    ~437mA

    ~3.8V

    4.82伏

    1.02V

    ~434mA

    ~3.8V

    4.39伏

    0.59伏

    ~369mA

     

     

     

     

    ~3.5V

    4.93伏

    1.43 V

    ~762mA

    ~3.5V

    4.81 V

    1.31伏

    ~525mA

    ~3.5V

    4.70伏

    1.20V

    ~456mA

    ~3.5V

    4.47伏

    0.97V

    ~425mA

    ~3.5V

    4.40伏

    0.90V

    ~381mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我不认为这是预期的结果。 我将尝试探讨实验室中可能发生这种情况的任何原因。  

    [引用 user="Lauren Mayfield)]这是预期结果吗? 根据规格、最大输入电压应为6.5V。 为什么要根据充电 IC 的 Vin 和电池电压之间的电压差来更改终止电流和最大充电电流?[/报价]

    这不是增加 VIN 的预期结果。 对于将 VIN 降低到 VIN-DPM 阈值以下的情况、这将缓慢减小充电电流。 对于较低的 VIN 电压、预计会出现相应的较低充电电流。

    [报价用户="Lauren Mayfield"]在 CHG 端子变为高电平之后、我可以停止充电电流还是只将充电电流保持在10mA 以下(条件:任何输入电压都低于最大输入电压)?

    一旦/CHG 端子上拉为高电平、就不会有任何电流流入电池。

    [报价用户="Lauren Mayfield"]我能否将终止电流保持在接近 ISET 10%的水平(条件:任何 Vin 都低于最大 Vin)?

    终止电流设置为编程的快速充电的10%、无法更改。  

    [报价用户="Lauren Mayfield"]我能否将最大充电电流保持 在接近 ISET 的位置(条件:任何输入电压都低于最大输入电压)?

    在恒定电流或快速充电模式下、如果电源电源没有问题、您应该能够保持最大充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    希望我在您进入实验室之前抓住您、不得不做一些额外的工作!

    他们在电路中找到了从 Vin 到 Vbatt 的另一条路径。 这就是充电电流无法停止的原因、充电电流会随 Vin 的变化而变化。 他们修复了它。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您的更新! 好的、我会将该线程标记为已解决。 如果有关于此问题的任何新更新、请随时答复。