您好!
我的客户似乎遇到了与此类似的问题、但看起来他们停止响应、因此没有解决方案。
客户咨询-
请按如下方式查找我们的充电电路。 根据我们的设计、ISET 设置为~415mA。
如果 Vin 为5V 或低于5V、当充电电流降至50mA 左右(ISET 的~10%)时、CHG 端子将变为高电平、充电电流将降至10mA 以下。
但是、我发现如果 Vin 高于5V、终止电流将高于 ISET 的10%。 而且、充电电流不会停止并继续为电池充电、直到电池进入过充电保护(4.25V)。 请在下表中查找我的调查结果。
|
输入电压 |
终止电流 |
CHG 端子变为高电平后的充电电流 |
|
5.0V |
~50mA |
<10mA |
|
5.1V |
~60mA |
从~40mA 到~20mA |
|
5.3V |
~240mA |
从~220mA 更改为~150mA |
- 这是预期结果吗? 最大输入电压应为6.5V。 我不知道为什么终止电流会被 Vin 更改,充电电流不能终止。
- 在 CHG 端子变为高电平后、我可以停止充电电流还是仅将充电电流保持在10mA 以下(条件:任何输入电压都低于最大输入电压)?
- 我能否将终止电流保持在接近 ISET 10%的水平(条件:任一输入电压均低于最大输入电压)?
我们的充电电路: