This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:用于 BeagleBone Black 的 PMIC

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS652170, BQ24259, TPS65218D0, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971289/tps65217-pmic-for-beaglebone-black

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:BQ24259TPS65218D0TPS650250

大家好、

客户正在进行基于 BeagleBone Black 模块的设计、该模块使用 TPS65217作为 AM3358BZCZ100处理器的电源管理 IC。 但是 、TPS65217不支持为1800mAh 电池推荐的足够充电电流(需要900mAH 充电率)。

此外、他需要在脱离电池运行时为 USB 端口提供5V 电源、这将需要额外的转换 器、因为在脱离电池运行时 TPS65217不提供5V 电源。

他希望在此应用中使用其他组件。 我已经检查了我们的产品系列、但类似的器件 TPS652170无法满足要求。  您能不能建议一种替代解决方案。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于充电电流较高的电池充电器、您需要查看 bq24259电池充电器产品(例如具有集成 USB OTG 以从电池生成5V 输出的 BQ24259)。

    如果您不会在 TPS65217 PMIC 中使用电池充电器、则可以考虑使用 TPS65218D0或 TPS650250作为处理器的 PMIC、以降低总体 BOM 成本。