请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 主题中讨论的其他器件:、 BQ24259、 TPS65218D0、 TPS650250
大家好、
客户正在进行基于 BeagleBone Black 模块的设计、该模块使用 TPS65217作为 AM3358BZCZ100处理器的电源管理 IC。 但是 、TPS65217不支持为1800mAh 电池推荐的足够充电电流(需要900mAH 充电率)。
此外、他需要在脱离电池运行时为 USB 端口提供5V 电源、这将需要额外的转换 器、因为在脱离电池运行时 TPS65217不提供5V 电源。
他希望在此应用中使用其他组件。 我已经检查了我们的产品系列、但类似的器件 TPS652170无法满足要求。 您能不能建议一种替代解决方案。
此致、
Danilo