请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS84250 你(们)好 我遇到的问题与此 TT 中所述的问题类似。
唯一的区别是:
输出电压设置为12V
频率设置为800kHz
UVLO 电平设置为15V
所有设置均基于数据表建议值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 我遇到的问题与此 TT 中所述的问题类似。
唯一的区别是:
输出电压设置为12V
频率设置为800kHz
UVLO 电平设置为15V
所有设置均基于数据表建议值。
你(们)好
很抱歉、我认为这些都是自动链接的。 这一个: