This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:主/从配置

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1, LP8864S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971248/lp8860-q1-master-slave-configuration

器件型号:LP8860-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61196-Q1LP8864S-Q1

您好!

我正在寻找8通道升压器(24V 输入至45V 输出)、每个升压器具有150mA 的电流。

我想知道 LP8860是否可用于 M/S 拓扑(如 TPS61196-Q1):如果可以、是否有任何指南?

部件是否也可以独立工作(无主机)?

非常感谢  

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    LP8860无法用于 M/S 拓扑。 我建议在 没有主机应用的情况下使用2个 LP8864S-Q1、因为基本配置可通过外部电阻完成。