Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1, LP8864S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS61196-Q1、 LP8864S-Q1
您好!
我正在寻找8通道升压器(24V 输入至45V 输出)、每个升压器具有150mA 的电流。
我想知道 LP8860是否可用于 M/S 拓扑(如 TPS61196-Q1):如果可以、是否有任何指南?
部件是否也可以独立工作(无主机)?
非常感谢
kr
Vincenzo