This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:由 OVP 引脚提供负载突降保护:如何工作?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970726/lm7480-q1-load-dump-protection-by-ovp-pin-how-does-it-work

器件型号:LM7480-Q1

大家好、  

它能否通过 OVP 降低输入负载突降电压? 我想使用连接到12V BAT 的12V 典型值和最大绝对值为20V IC。

"图10-25. 典型应用电路-具有反向电池保护功能的200V 未抑制负载突降保护、OVP 提供 Vout"保护。  LM7480-Q1 满足 OVP 时会发生什么情况? 它是否断开 BAT (开/关控制)或将输出电压控制至过压阈值(线性控制)?

如果使用开/关控制、我担心噪声问题@ OVP 连接到 VOUT。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    LM7480-Q1的过压保护是开/关控制、而非线性控制。 使用开/关控制、我们可以将输出钳位为设置电平、如下所示。

    请详细解释您对开/关控制噪声问题的关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    非常感谢您对其操作进行了说明。

    我只是担心开/关控制脉冲信号噪声、例如频率或强度。
    但我想这实际上取决于连接负载的大小和输出电容的大小;而不仅仅取决于此器件。

    顺便说一下、我通过您的回复了解了 OVP 如何用于负载突降保护。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    是的、您的理解是正确的。 OV 钳位期间的开关取决于输出负载和电容。  

    希望您的问题得到解答、从而结束本主题。