请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 大家好、
它能否通过 OVP 降低输入负载突降电压? 我想使用连接到12V BAT 的12V 典型值和最大绝对值为20V IC。
"图10-25. 典型应用电路-具有反向电池保护功能的200V 未抑制负载突降保护、OVP 提供 Vout"保护。 LM7480-Q1 满足 OVP 时会发生什么情况? 它是否断开 BAT (开/关控制)或将输出电压控制至过压阈值(线性控制)?
如果使用开/关控制、我担心噪声问题@ OVP 连接到 VOUT。
此致、
Ochi