Other Parts Discussed in Thread: TPS2561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2561 大家好、
您是否可以查看我的客户问题?
我们在电源上使用 TPS2561器件的电压为5V、并注意到存在令人不愉快的行为(通道1、黄色):
如果发生电容负载跳变(从0到47uF、例如插入第三个器件导致)、器件首先关闭输出电压、然后再次使其斜升。 输入电压在5V 时保持不变。
就其本身而言、这不会是一个问题、但通过仔细检查、您可以看到输出电压短暂地取负值大约-1.3V (第二幅图像)。
这种行为是一个问题、因为第三个器件未在该电平指定负电压。 该电压是如何产生的、我们如何防止这种情况?
谢谢、
Franz