This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:在电容负载瞬态后关闭 Vout

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970574/tps2561-turns-vout-off-after-capacitive-load-transient

器件型号:TPS2561

大家好、

您是否可以查看我的客户问题?

我们在电源上使用 TPS2561器件的电压为5V、并注意到存在令人不愉快的行为(通道1、黄色):
如果发生电容负载跳变(从0到47uF、例如插入第三个器件导致)、器件首先关闭输出电压、然后再次使其斜升。 输入电压在5V 时保持不变。
就其本身而言、这不会是一个问题、但通过仔细检查、您可以看到输出电压短暂地取负值大约-1.3V (第二幅图像)。

这种行为是一个问题、因为第三个器件未在该电平指定负电压。 该电压是如何产生的、我们如何防止这种情况?


谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    输入和输出电容器的值是多少?

    建议增大电容值。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您的快速回答。

    增大输出电容可以解决这个问题!