This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:bq25601充电终止

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970227/bq25601-bq25601-charge-termination

器件型号:BQ25601

您好、专家、

我对 bq25601将充电电压设置为4.35V 有两个问题。

充电终止后、BATFET 仍处于开启状态。 BATFET 的正常行为是否正常?

2.根据以下数据、充电终止后、电池电压仍会略微增加。 这是正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您为什么认为"BATFET 仍处于开启状态"?

    2.您如何知道充电已终止?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ning、

    终止电流被设定为120mA、 并且 REG08=0X3C = 001 11 1 0 、这应该表示充电被终止。

    REG07=0X48=010  01 0  0 0 0,BATFET_DIS 位为0,表示 BATFET 已启用? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当充电终止时、电流无法流入电池、但电池仍可能放电。 当 BATFET_DIS 位=1时、电流不能在两个方向上流入或流出电池。

    请注意、该器件具有自上而下的功能。 有关详细信息、请参阅8.3.7.3充电终止。

    谢谢、

    宁。