请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好、专家、
我对 bq25601将充电电压设置为4.35V 有两个问题。
充电终止后、BATFET 仍处于开启状态。 BATFET 的正常行为是否正常?
2.根据以下数据、充电终止后、电池电压仍会略微增加。 这是正常行为吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.