This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-BST:26V 输入电压、45V 输出电压评估

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970094/lm5157evm-bst-26vin-45vout-evaluation

器件型号:LM5157EVM-BST
主题中讨论的其他器件:LM5157-Q1

大家好、团队、

我的客户尝试评估具有26V 输入电压、45V 输出电压、1~2Aout 的 LM5157-Q1。

它们更改了 EVM 上的 R14 (160k Ω)、R17 (3.6k Ω)和 C24 (0.047uF)、并测量了26V 输入电压、45V 输出电压、但会产生较大的噪声。

他们有以下问题。 请在下面提供支持?

  1. 纹波噪声比 fsw 慢得多(fsw = 2MHz、纹波为数十 Hz)。 您是否有任何理由?
  2. 我们是否还应该更改 EVM 上的 D1以进行45V 输出电压测量?
  3. 数据表中没有实际的 Vout 波形。 您是否有实际的输出电压波形可供参考?
  4. 是否有任何其他建议可修改 EVM 以将26V 输入电压评估为45V 输出电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    我强烈建议将其更改为电压更高的二极管、因为它现在正好处于最大值

    产生纹波的原因可能不同。 它们是否有波形?

    请参阅用户指南中的5.4稳态波形。 https://www.ti.com/lit/pdf/snvu739

    另一个重要变化是输出电容器。 它们在电路板上的额定电压为50V、在45V 直流电压下具有极低的电容。 对于45V 输出情况、需要100V 电容器。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinsong-San、您好!

    感谢您的评论。

    客户更改了二极管和输出电容器以实现高电压。 但它没有帮助。

    我从客户那里得到一些波形、看起来噪声与负载条件有关。

    150欧姆负载(300mA)条件看起来不错、但噪声会随着1.2k 欧姆负载(37.5mA)条件而变大。 请参阅以下内容以供参考。

    1) 150 Ω 负载:80mVpp

    2) 1.2k Ω 负载:450mVpp

    3) 1.2k Ω 负载(放大):观察到大约4kHz 的纹波

    客户希望在轻负载时也能获得稳定的性能。 请你提出任何建议吗?

    它们是否还应改变电感值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinsong-San、您好!

    您能评论一下这种行为吗?

    如果您对此有疑问、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    输出波形看起来具有很大的噪声。 我首先尝试两件事。

    1、在几个周期内检查 SW 电压、确保其稳定工作。

    2.检查其测量 Vout 的方法。 请尝试在探头周围使用接地尖端套管、以最大限度地减小测量回路、因为可能耦合的噪声会影响测量结果。

    谢谢、

    银城