请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS84250 以下情况是否会损坏 TPS84250?
模块上连接了一个非常轻的负载、输入电压断开、其他电路以快于输出下降的速度消耗输入电容器。 数据表显示最大输出电压不能超过输入电压电平。 那么、我想知道这种输出电压高于输入电压的情况是否会损坏模块?
对此、有何修复/缓解措施?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Seyedkaveh、
让我们确保我正确理解您的场景。 您是否想知道当输入源电压为"热插拔"或立即移除时该器件是否安全?
但是、例如、如果您有一个电池应用、其中的输出连接到电池、则帽子可能会导致一些问题、并且可能会损坏部件。 当系统输出端的电压高于输入端的电压时、会发生反向电流。 请看 一篇类似的文章 、我认为这对您的问题可能有所帮助。
此致、
Alejandro