This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:轻负载和快速输入电压下降

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970716/tps84250-light-load-and-rapid-vin-drop

器件型号:TPS84250

以下情况是否会损坏 TPS84250?

模块上连接了一个非常轻的负载、输入电压断开、其他电路以快于输出下降的速度消耗输入电容器。 数据表显示最大输出电压不能超过输入电压电平。 那么、我想知道这种输出电压高于输入电压的情况是否会损坏模块?

对此、有何修复/缓解措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seyedkaveh、

    让我们确保我正确理解您的场景。 您是否想知道当输入源电压为"热插拔"或立即移除时该器件是否安全?

    但是、例如、如果您有一个电池应用、其中的输出连接到电池、则帽子可能会导致一些问题、并且可能会损坏部件。 当系统输出端的电压高于输入端的电压时、会发生反向电流。 请看 一篇类似的文章 、我认为这对您的问题可能有所帮助。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这基本上就是我要谈论的内容。 首选以下哪一项?

    1:在输出引脚和电容器之间添加一个串联二极管、并带有一个导通 Vout 和 K ON 电容器

    2:将低 VF 二极管与模块并联、A ON Vout 和 K ON Vin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seyedkabeh,备选案文1。

    此致、
    Alejandro