This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:DDR3动态片上终端

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65218D0, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970864/tps65218d0-ddr3-dynamic-on-die-termination

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM3358TPS51206

您好!  

在我的设计 中、我使用 TPS65218D0 PMIC 为 AM3358 Sitara 处理器供电、我想知道是否可以使用其中一个负载开关作为 DDR3L RAM 的滴滴涕终端。 如果是、您能建议我如何向存储器提供 VTT 和 VREF?

谢谢

Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flavio、

    对于具有单个 DDR 芯片和点对点布线的简单系统、可通过电阻分压器生成 VREF 电压、如下所示:

    电阻器的强度可能会因灌电流或拉电流而异(1kOhm 至10kOhm)、灌电流或拉电流高达约 mA、并且电容器 C114可以根据所需的响应时间进行修改或标记为 DNP。 无论如何、目标是在 VREF 引脚上保持1.35V/2 = 0.675V 的稳定电压(该电源轨也称为 VTT)。

    我看不到使用负载开关为 VREF 提供0.675V 电压的任何动机、因为它可能会引入压降、这种压降并不理想、并且不会调节输出电压。

    对于需要大量灌电流和拉电流来将此电压保持在限值范围内的更复杂系统、可以使用 TPS51206等 DDR 终端器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    非常明确的答案。  

    我只是在评估建议的 DDR3终端、但我的设计中空间确实有限、正如您提到的、我有1GB DDR3L 并可直接连接到 Sitara 处理器。 那么、我是否可以放心地使用电阻分压器提供 VREF (VTT)电压、而不是添加额外的组件(TPS51206)?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flavio、

    是的、我在 我的设计中使用的是 MT41K256M16HA-125m:E-ND 存储器 IC、我从该 IC 复制了该电路。 我刚刚运行了一些脚本来测试 DDR 存储器、它们都通过了测试。 我目前无法进行任何精确的模拟测量。

    看起来我具有 4Gb (512MB)版本、因此是1GB 版本的一半内存、但我希望此电阻分压器 VREF 实现仍能在您的电路板上工作。