主题中讨论的其他器件:AM3358、 TPS51206
您好!
在我的设计 中、我使用 TPS65218D0 PMIC 为 AM3358 Sitara 处理器供电、我想知道是否可以使用其中一个负载开关作为 DDR3L RAM 的滴滴涕终端。 如果是、您能建议我如何向存储器提供 VTT 和 VREF?
谢谢
Flavio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我的设计 中、我使用 TPS65218D0 PMIC 为 AM3358 Sitara 处理器供电、我想知道是否可以使用其中一个负载开关作为 DDR3L RAM 的滴滴涕终端。 如果是、您能建议我如何向存储器提供 VTT 和 VREF?
谢谢
Flavio
Flavio、
对于具有单个 DDR 芯片和点对点布线的简单系统、可通过电阻分压器生成 VREF 电压、如下所示:
电阻器的强度可能会因灌电流或拉电流而异(1kOhm 至10kOhm)、灌电流或拉电流高达约 mA、并且电容器 C114可以根据所需的响应时间进行修改或标记为 DNP。 无论如何、目标是在 VREF 引脚上保持1.35V/2 = 0.675V 的稳定电压(该电源轨也称为 VTT)。
我看不到使用负载开关为 VREF 提供0.675V 电压的任何动机、因为它可能会引入压降、这种压降并不理想、并且不会调节输出电压。
对于需要大量灌电流和拉电流来将此电压保持在限值范围内的更复杂系统、可以使用 TPS51206等 DDR 终端器。