This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401:15V 以上的不稳定条件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969620/lm3401-unstable-conditions-above-15v

器件型号:LM3401

尊敬的 TI 论坛

我在使用 LM3401电路板时遇到问题。

当施加<= 14.5V 时、它工作正常。

当电压约为15V 时、LED 闪烁且高于15.5V 时、LED 稳定、但功率为50%。

 

红色探针= LED 电压

黄色探针= LM3401 L、D、 P-MOS 连接点

 

稳定运行<= 14.5V 稳定10W LED 输出

 

>= 15V 不稳定条件和半功率 LED 5W 输出

 

LED Cree 3.2V@2.4A

电容器:C5750X7R1E226M250KA      TDK

线圈:SRP1770TA-220m Bourns

二极管:SSB44    Vishay

MOSFET:IRF7416TRPBF 国际整流器、也试用了 STS6PF30L

还尝试了 C302 100nF、而不是1uF 以减少噪声

还尝试了 L301 15uH、而不是22uH

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

      输出 LED 的数量是多少? 您提到过">=15V 不稳定条件和半功率 LED 5W 输出"、您是否尝试过不同的 PWM 占空比?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    我安装了一个 LED。 PWM 没有问题、我在100% PWM 信号= 全功率下运行测试。

    此致、

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

      请参阅"图16。 开关频率和纹波电流与迟滞间的关系"、用于调整连接到引脚4 (HYS)的电阻器。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    好的、非常感谢。 解决了问题。

    可通过提升 ILIM 电阻器或降低 HYS 来解决该问题。

    现在、我将 HYS 电阻降低至1.8k、以获得0.18A 的纹波电流。

    黄色= PMOS、D、L

    紫色= MOSFET 的栅极

    蓝色= LED 电压

    绿色=电源输入

    此致、

    Alain