This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:SG3524针对振荡器输出引脚上外部同步的最大额定值

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969533/sg3524-sg3524-maximum-ratings-for-external-sync-on-oscillatior-out-pin

器件型号:SG3524

您好!

我们的设计使用 SG3524芯片、我们需要使用 OSC OUT 引脚将芯片与 PLL 信号同步。

我们的目标是尽可能实现最窄的同步脉冲、并且正如预期的那样、更窄的脉冲需要更多的电流才能完全重新启动 CT 的斜坡。

当被用作一个输入时、我们无法找到有关 OSC OUT 引脚可接受值的任何数据、只能找到一个大约3V 的脉冲。

您能否提供我们可以应用于 OSC OUT 引脚的最大电流和最大电压?

谢谢、

Derek

注:对于在线登录此帖子并感兴趣的任何人、我们通过 RC 滤波器向 XOR 门的一侧馈送信号、并向 XOR 门的另一侧馈送~信号来创建脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    在此感谢您对 TI 的询问和关注。 我将分配给我团队中的一名应用工程师、他将在美国星期三之前作出回应。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    振荡器逻辑为5V、因此绝对最大 OSC 输出信号为5.4V、但数据表建议使用3.5V 典型值来确保超过 TTL 阈值。 OSC OUT 为高 Z、因此流入引脚的电流为低电平。 我没有确切的数字、但小于1mA 是一个安全的估算值。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    虽然我不知道该封装中存在什么电路、但连接到 CT 的电容器在 OSC 输出上超过 TTL 阈值后不会像放电一样运行。

    相反、CT 放电会根据进入 OSC OUT 的电压/电流和脉冲宽度而变化。

    我们已经为 OSC 输出提供了超过1mA 的电流、以便使其电压上升到3.5V 并正确复位斜坡、并且内部电阻随着施加的电压的增加而降低、这是我要求在这个引脚上提供最大规格的原因。 通常情况下、当我看到电阻压下降时、我假设我们进行了某种过流保护。 以下是该引脚上的一些数据:

    OSC OUT 和+15V 之间的电阻 OSC OUT 处的电压 电流 计算的电阻
    9.84k 2.24V 1.29mA 1.74k
    4.90k 3.56伏 2.33mA 1.52k
    3.12千 4.64伏 3.32mA 1.40k

    我们要求提供更详细规格的原因是、我们的 PWM 信号会根据 OSC OUT 脉冲的宽度和振幅而变化。

    在第一个屏幕截图中、OSC OUT 处的330ns 4.64V 脉冲将 CT 的电压降至770mV。

    e2e.ti.com/.../330ns-4V6.tiff

    在第二个屏幕截图中、电压降低了、但仍然高于3.5V。 OSC OUT 上的相同330ns 3.56V 脉冲仅将 CT 的电压降至1.14V。 我必须更改此屏幕截图上的刻度、因为电压斜坡向上移动。

    e2e.ti.com/.../330ns-3V6.tiff

    在第三个屏幕截图中、增加了 OSC OUT 处的脉冲宽度。 680ns 脉冲 pf 3.56V 可将 CT 电压降至740mV。

    e2e.ti.com/.../680ns-3V6.tiff

    如果您可以找到该引脚的规格、以便我们知道该引脚可以安全处理的电流大小、或者更好地了解它所驱动的电路、我将不胜感激。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我将检查引脚阻抗和电流额定值。 同时、请确保外部同步脉冲的宽度小于未应用同步时测量的 CT 放电时间(50%是一个良好的目标)。 RT 和 CT 的值是多少、如果可能、请显示电路?

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    根据所连接的电路:

    • RT 的值为10k、CT 的值为~1000pF。 CT 中会增加少量的寄生电容、因为这些部件位于插座试验电路板中进行评估。
    • 为了防止 OSC 上的电压超出规格,我们在我们的15.0V 脉冲*在生产中将为12V *和带 R35的 OSC OUT 引脚的内部电阻(R_OSC_OUT)之间形成一个分压器。
    • 脉冲持续时间由 R34 (RD)和 C30 (CD)决定。

    在 R35断开连接以便不向 OSC OUT 提供同步脉冲的情况下、当在 OSC OUT 波形上测量的中点到中点且其振幅为3.4V 时、OSC OUT 上会有一个332ns 的脉冲。

    这是由 SG3524生成的脉冲正边沿之后的 CT 行为:

    • 在 OSC OUT 脉冲达到其最大水平后40ns、CT 开始放电。
    • CT 在124ns 内以相当线性的23.5V/us 斜率放电、直到达到840mV。
    • CT 会继续放电、看起来呈指数衰减、持续352ns、直到达到其最低振幅720mV。
    • CT 重新充电。

    无外部同步脉冲时的行为:

    虽然我希望将馈入 OSC 的同步脉冲输出时间小于 CT 的放电时间、但所有尝试都未成功。 实际上、决定馈入 OSC OUT 的同步脉冲宽度的 RC 延迟(由 RD 和 CD 制成) 最初大约为~60ns、我们通过逻辑门的传播延迟创建了它、但我们需要更长的延迟来复位 SG3524、而在 OSC 输出上不超过3.5V。

    当我们将窄同步脉冲馈入 OSC OUT 时、 CT 不会完全放电。 在以下屏幕截图中、我们在 OSC OUT 上创建了一个4V 脉冲、其中点到中点的宽度为~140ns。 它不会导致完全放电、并且 CT 会继续充电、直到 SG3524生成的脉冲导致 CT 按预期完全放电。

    由于放电率取决于我们应用于 OSC OUT 的脉冲的宽度和振幅、我期待了解可接受的值。

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    OSC OUT 的电压振幅:典型值为3.5V最大值为4V。 流入 OSC OUT 引脚的电流:典型值为3.5V/1.75k=2mA最大值为4V/1.225k=3.26mA。 有关同步的详细说明、另请参阅 U-111《电流模式电源的实用注意事项》。 它不是特定于 SGx524的、但它确实是我见过的同步的最佳描述之一。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、

    我们将使该引脚上的电压和电流保持在这些值范围内。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您设计顺利 Derek -感谢您通过 E2E 进行连接

    Steve M