Other Parts Discussed in Thread: SG3524
您好!
我们的设计使用 SG3524芯片、我们需要使用 OSC OUT 引脚将芯片与 PLL 信号同步。
我们的目标是尽可能实现最窄的同步脉冲、并且正如预期的那样、更窄的脉冲需要更多的电流才能完全重新启动 CT 的斜坡。
当被用作一个输入时、我们无法找到有关 OSC OUT 引脚可接受值的任何数据、只能找到一个大约3V 的脉冲。
您能否提供我们可以应用于 OSC OUT 引脚的最大电流和最大电压?
谢谢、
Derek
注:对于在线登录此帖子并感兴趣的任何人、我们通过 RC 滤波器向 XOR 门的一侧馈送信号、并向 XOR 门的另一侧馈送~信号来创建脉冲。