This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-HT:输出外部偏置

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS76901-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970976/tps76901-ht-external-bias-on-output

器件型号:TPS76901-HT

大家好、团队、

禁用 TPS76901-HT 并从外部偏置输出电压线路时是否会出现问题? 输入电压仍为5V、但器件将被禁用、输出线上将有一个外部3.3/1.8V 电压。

根据我的判断、这不会导致任何问题、但我想仔细检查、因为我在数据表中找不到更详细的内部原理图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、  

    您说得对、由于 Vin 仍高于输出、LDO 本身应该正常、导通 FET 的体二极管将不会导通、并且不会出现反向电流问题。 但是、当器件被禁用时、输出端可能会发生一些弱放电。 该 LDO 没有有源放电、因此如果存在泄漏电流、泄漏电流应在 uA 范围内。  

    此致、  
    Jason Song