请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS76901-HT 大家好、团队、
禁用 TPS76901-HT 并从外部偏置输出电压线路时是否会出现问题? 输入电压仍为5V、但器件将被禁用、输出线上将有一个外部3.3/1.8V 电压。
根据我的判断、这不会导致任何问题、但我想仔细检查、因为我在数据表中找不到更详细的内部原理图。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
禁用 TPS76901-HT 并从外部偏置输出电压线路时是否会出现问题? 输入电压仍为5V、但器件将被禁用、输出线上将有一个外部3.3/1.8V 电压。
根据我的判断、这不会导致任何问题、但我想仔细检查、因为我在数据表中找不到更详细的内部原理图。
谢谢!