请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2412 大家好、
如果客户预期的 VCC 可能降至2.7V 最小值、那么使用此器件是否安全?
VCC 达到预期性能的最小额定值是多少?
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果客户预期的 VCC 可能降至2.7V 最小值、那么使用此器件是否安全?
VCC 达到预期性能的最小额定值是多少?
谢谢、
Kevin