This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:如果电源电压降至3V 至2.7V 以下、芯片是否会损坏?

Guru**** 1499540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970669/tps2412-will-the-chip-be-damaged-if-the-power-supply-voltage-drops-under-3v-to-2-7v

器件型号:TPS2412

大家好、

如果客户预期的 VCC 可能降至2.7V 最小值、那么使用此器件是否安全?

VCC 达到预期性能的最小额定值是多少?

谢谢、
Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    VCC 需要最小3V 以确保正常运行。

    此致、Rakesh