This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563249:有关 TPS563249的问题

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563249, TPS563249EVM-031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970183/tps563249-questions-regarding-tps563249

器件型号:TPS563249

您好!

如果您对以下有关直流/直流转换器 TPS563249的问题有任何反馈、我将不胜感激。

目前、器件(TPS563249)的热性能未达到其所需的规格。

是否可以 通过以某种方式调整散热模式来降低热阻? 如果可能、是否有任何材料或测试数据可用作此指南?

此外、当针对该器件使用 WEBENCH 仿真时、有一个参数``ICThetaJA effective``、其值为51C/W 该参数到底是什么?它是如何测量的? 例如、这是在什么类型的 PCB 上测量的? 它是根据 EVM 板还是 JEDEC 标准进行测量的?

数据表中的 RθjA Ω 与 WEBENCH 上显示的``Ω IC Theta JA Effective``Ω 之间有何差异?  

以供参考。 使用此器件时的条件如下所示:

・μ A 最大输出电流:1.15A

・Ta (max):60℃

・Ω 输入电压(典型值):15V

・μ V 输入电压(最大值):16.8V

・μ V 输出电压(典型值):3.318V

・μ V 输出电压(最大值):3.422V

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asaga、

    ICThetaJA 的有效性基于 EVM 板(TPS563249EVM-031)。 数据表中的 RθjA 基于 JEDEC 标准板。

    我建议您参考应用手册以更好地了解不同的热电阻器。 (

    )

    您在自己的条件下测量的温度是多少? 您的 PCB 尺寸和厚度是多少? TPS563249附近是否有高温器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的响应和材料。

    客户目前正在通过 WEBENCH 进行仿真、然后再考虑器件。

    是否有任何有关通过更改该器件的散热模式降低热阻的信息?

    谢谢、

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro、

    我们可以通过更改布局来降低有效热阻。 例如、使用2oz 4层 PCB、在 IC 附近添加过孔等

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您提供的信息反馈。

    您是否可以提供有关电路板尺寸、接地线迹尺寸等的任何其他建议

    还有一个应用手册或一些类似于 TPS563249或 /和 TPS563249EVM-031应用手册的材料。  

    我们非常感谢您的任何帮助。

    谢谢、

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro、  

    以下链接是 TPS563249 EVM 用户指南、其中包括布局、BOM、电路板尺寸和一些波形。 我希望这对您有所帮助。  

    TPS563249EVM-031 17V、3A 稳压器评估模块

    BRS、  

    Edwin。