您好!
如果您对以下有关直流/直流转换器 TPS563249的问题有任何反馈、我将不胜感激。
目前、器件(TPS563249)的热性能未达到其所需的规格。
是否可以 通过以某种方式调整散热模式来降低热阻? 如果可能、是否有任何材料或测试数据可用作此指南?
此外、当针对该器件使用 WEBENCH 仿真时、有一个参数``ICThetaJA effective``、其值为51C/W 该参数到底是什么?它是如何测量的? 例如、这是在什么类型的 PCB 上测量的? 它是根据 EVM 板还是 JEDEC 标准进行测量的?
数据表中的 RθjA Ω 与 WEBENCH 上显示的``Ω IC Theta JA Effective``Ω 之间有何差异?
以供参考。 使用此器件时的条件如下所示:
・μ A 最大输出电流:1.15A
・Ta (max):60℃
・Ω 输入电压(典型值):15V
・μ V 输入电压(最大值):16.8V
・μ V 输出电压(典型值):3.318V
・μ V 输出电压(最大值):3.422V
非常感谢您的帮助!