This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV710-Q1:Jacinto7 EVM 设计中 TLV7103318输出短路

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970513/tlv710-q1-short-of-tlv7103318-output-in-jacinto7-evm-design

器件型号:TLV710-Q1

您好!

在 Jacinto7 EVM 设计中、TLV7103318的1.8V 和3.3V 输出与0欧姆电阻器短接、如下图所示。 这里描述了如果我们想要实现3.3V 输出、EN1和 EN2都应设置为高电压电平。 但我想、1.8V LDO 将灌入电流、而3.3V LDO 将拉取电流。 这两个 LDO 内将有一个圆形电流。

由于我不知道1.8V LDO 是否会灌入电流、因此我使用 PSpice 模型完成了一个简单的仿真、如下图所示。

仿真结果与下面的波形相同。 可以看出、这两个 LDO 内部大约有10A 的圆形电流。 该结果也使我感到困惑、因为数据表上的电流限制规格仅为几百 mA。

您能对此进行一些解释吗? 该问题是导致我在仿真中出错还是无法这样使用? 由于我的客户对 EVM 设计的这一部分感到困惑、请帮助提供有关 TLV7103318这种用法的一些说明。 为什么可以这样使用它、或者为什么不能使用它...

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    根据您所示的仿真、您在哪里探测 OUT2电流? 高输入电流可能会归因于故障模型、因为 VOUT2和 VOUT1在同一条线路上基本上是2个不同的点、流过这两个点的电流应该是相同的。  

    至于 Jacinto7 DRA829/TDA4VM 评估模块(EVM)用户指南(修订版 A)第82页上的配置、这称为动态调节。  

     《使用双路 LDO 进行动态电压调节 》应用手册进行了更详细的介绍、但实际上1.8V 输出始终保持开启状态、当3.3V 输出开启时、1.8V 输出变为高阻抗状态。 在此配置中使用 LDO 没有问题的原因是 TLV10没有内部下拉环路或有源放电。  

    最棒的

    Juliette